This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:SMBD、低侧 FET 保护装置打开时的 SMBC 线路电压。

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008592/bq78350-r1-smbd-smbc-line-voltage-in-case-of-lowsidefet-protection-being-open

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ78350

在采用 BQ78350和 BQ769x0的潜在设计中、两个 IC 共享电池 GND。 如果电池的低侧 FET 保护触发并打开 FET、则应用器件与电池断开连接、整个应用设计电压将上升至 BAT+。 现在、对于将应用程序连接到电池组的 SBMD 和 SMBC 线路、这不是问题。

由于低侧断开、它们将被上拉至3V3应用器件侧、即 BAT+电压。 这是不可行的、因为 SMBC/SMBD 线路只允许高达5V 的电压、而 BQ78350的 BAT-/VSS 电压。 如果上拉电阻连接到 REGOUT 而不是应用器件上、则 SMBC/SMBD 线路相对于应用 GND 低于0V、这也是不可能的。 如何解决此问题?

数据表指出、如果始终需要通信、则使用高侧保护、但如果 FET 处于开路状态、则不需要通信。 我只是不希望主机或 BQ 被炸

谢谢!