This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8758-EA:LP8758-EA 默认设置

Guru**** 693660 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8758-EA
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008545/lp8758-ea-lp8758-ea-default-setting

器件型号:LP8758-EA

尊敬的专家:

你好!

我对 LP8758-EA 有一些问题,  

1。 默认输出电压。

在数据表第1页中 ,“器件信息”表显示 Vout0-Vout4 默认输出电压为800mV, 但在寄存器 0x0A-0x11中,默认输出电压不同,BUCK0为900mV/BUCK1为1200mV,依此类推, 我想确认哪一个是正确的?   

2.最低状态

对于本底状态,  是否需要在设备断电后写入电压设置数据以进行注册?

3.默认输出更改  

我们的客户希望更改默认输出电压,希望更改 Buck0-Buck3默认输出电压,这是可行的吗?

此致

Leon.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    1.您列出的输出电压与 https://www.ti.com/product/LP8758-E3相匹配 ? 这些是您要测试的样片吗?

    2.是的、一旦器件通电、就需要写入本底电压设置。  

    3.是的、他们可以向 BUCKx_VSET 寄存器写入新的电压设置。 注意一旦器件断电、设置就会丢失、因此需要在上电后再次写入。  

    谢谢。

    此致、

    Tomi Koskela

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

     除了 Tomi 的回答之外、我还想补充以下内容:

    1. 0x37实际上将默认电压设置为800mV、但不知怎么说、我们 未能在描述字段中进行更改。 只要有机会重新旋转数据表、我们就会进行该更改。
    2. 当在 EN 引脚为高电平时为器件加电时、默认电压电平将由 OTP 设置。 如果您的 I2C 主设备不需要器件供电、您可以保持 EN 引脚为低电平并通过 I2C 进行电压更改、然后将 EN 引脚拉高以使用您的设置电压电平为降压供电。  

     谢谢!

     Phil