请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP8758-EA 尊敬的专家:
你好!
我对 LP8758-EA 有一些问题,
1。 默认输出电压。
在数据表第1页中 ,“器件信息”表显示 Vout0-Vout4 默认输出电压为800mV, 但在寄存器 0x0A-0x11中,默认输出电压不同,BUCK0为900mV/BUCK1为1200mV,依此类推, 我想确认哪一个是正确的?
2.最低状态
对于本底状态, 是否需要在设备断电后写入电压设置数据以进行注册?
3.默认输出更改
我们的客户希望更改默认输出电压,希望更改 Buck0-Buck3默认输出电压,这是可行的吗?
此致
Leon.Liu