This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2576:问题峰值电流

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2576

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007549/lm2576-problem-peak-current

器件型号:LM2576

您好!

我有一个 LM2576 (TO-220)、该器件会发热很多、有时会断开连接。 因此、我决定查看进入 LM2576的电流。

我使用10欧姆电阻进行了测试。 因此、LM2576提供的电流应约为500mA。

VIN = 31、6V

Vout = 5V

Cin:330uF,50V,580mA

COUT:680uF,10V,660mA

D1:1N5822+

L1:150uH IRMS 3.4A

当前输入:

如何降低这些峰值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yannick、您好!

    请参阅以下注释:

    1. 请隔离电源(断开与其余电路的连接)并监控行为。 该波形表现出一种奇怪的行为、就好像输出上仍有负载需要高电流一样。 此外、对于500mA 输出、测得的580mA 输入电流非常高。 提供测试结果。
    2. 在 n ü 10Ω 下进行测试时、您的输出电流是多少? 您提到"应该是大约500mA"? 结果是660mA 吗? 请澄清混淆。
    3. 器件有时会断开连接、因为它很可能触发热关断。 确保温度范围(环境温度、结温等)处于数据表中推荐的工作范围内。

    谢谢、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.对不起:

    Cin:330uF,50V,580mA

    COUT:680uF,10V,660mA

    D1:1N5822+

    L1:150uH IRMS 3.4A

    只是我的组件的特性、而不是电流。

    2.

    当前输出:  

    和输出电压:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yannick、

    我建议在测试时隔离器件。 我注意到输出端存在高电压尖峰。 输出连接到什么? 电路原理图在滤波器处停止。

    此致、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alejandro、

    最近、我对运行良好的 LM2576没有什么问题。 因此、我决定进行简单的测试来仿真电荷。

    这是我执行的测试:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yannick、

    感谢您提供的信息、它非常有用。 我建议测试以下内容:

    1. 您能否同时监控 SW 节点、我想看看该行为。
    2. 我建议将另一个470uF 与 Cout 并联。 器件可能不稳定、因此会得到以下结果。

    此致、
    Alejandro