This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:集成 USB C 电池充电解决方案

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92390, BQ25713, BQ25306, BQ25723, BQ25730, TPS25750, BQ4050, TIDA-050047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008400/bq25730-integrated-usb-c-battery-charging-solution

器件型号:BQ25730
主题中讨论的其他器件:TPS92390BQ25703BQ25306、、 BQ25713BQ25723BQ25792TPS25750TPS65987BQ4050TIDA-050047

您好!

我正在设计一款使用2节18650串联电池(例如7.4V、2600mAh)的器件。  我希望了解是否有任何具有 USB C PD 控制器、电池充电器和电量监测计的完全集成解决方案。  如果不是、我希望在了解您的产品系列差异和您针对我的应用的建议方面获得帮助。

我的设计的一些细节:

  • 应用:LED 照明(我正在考虑使用 TPS92390升压电流稳压器来驱动 LED)
  • 最大工作功率:15W
  • 电池:2s 18650 (7.4V、2600mAh)。  电池组将包含保护电路、但温度传感器不会馈入我们的单元。
  • 所需的电池充电时间< 2小时。
  • 电源路径。  无论电池状态如何、我们都希望能够通过 USB 为器件供电。  
  • 由于我们希望在为电池提供一些能量的同时提供全功率、这推动了 USB C PD 控制器在15W 下作为 USB C 1.2多路复用器的要求。  我计划将27W USB C 充电器设置为9V、3A。
  • 我们的器件无需提供电源输出(例如 OTG)。
  • 我们需要为电池寿命提供20%的增量、我认为这需要电量监测计才能可靠工作(如果我在这里错了、请纠正问题)。

我已经了解了以下部分:

电池充电器:BQ25306、BQ25713、BQ25730、BQ25723、BQ25703、 BQ25792
PD 控制器:TPS25750、TPS65987
电量监测计:TPS65987、TPS25750、bq4050

我还找到了一个参考设计 TIDA-050047、它使用 BQ25792和 TPS25750。

我知道 BQ25792在集成式 FET 方面有很大差异、但除此之外、这些器件看起来都非常相似。  如果您对这些器件的差异以及您对我的应用的建议有任何深入了解(包括对芯片短缺问题的任何潜在见解)、我将不胜感激。

此致、
-Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    感谢您的联系。

    首先、我想说的是、该线程跨越不同的产品线、范围有点大。 我建议创建 不同的主题帖、并单独提出产品特定问题、以便获得产品线专家的最大支持。 例如、一个线程用于 USB C PD 控制器、一个线程用于充电器、一个线程用于监测计。

    不、我认为没有一个整合了全部3个领域的集成解决方案。

    要回答有关充电器的问题、请执行以下操作:

    BQ25306是一款独立器件和降压(从输入到充电)充电器。
    BQ25792 是一款具有集成 FET 的降压/升压转换器、适用于集成 解决方案和小型封装。
    BQ25703是一款较旧的降压/升压控制器、因此其功能比较新器件少。 例如、无 VAP 模式。
    其余的都是更新的降压/升压控制器。 请参阅下面的内容。


    是的、我们有一个 USB C +电池充电器 EVM、您可以对其进行评估。  

    https://www.ti.com/tool/USB-PD-CHG-EVM-01 

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案解决了您的问题,请在主题中按“此已解决的我的问题”。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢彭、我的问题回答得非常好。  我倾向于在参考设计中使用 BQ25792和 TPS25750。  只需确认一下、BQ25792是否允许电源路径(以满15W 的功率为器件供电并同时为电池充电)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    是的、BQ25792是一款电源路径器件。



    至于它是否能够在为电池充电的基础上支持15W 系统电源、这将取决于您的电路运行条件(输入和输出)。 以下是我们建议用于 BQ25792的条件:

     (数据表第8页)

    在您的情况下、 由于您的适配器为9V@3A、 因此它大部分时间都处于降压模式、因此我认为应该可以。 您也可以参阅 BQ25792数据表(第20页)上的一些效率数据。 我建议您获取 EVM 并在系统最坏的负载条件下对其进行测试。


    如果您需要比这更高的功率、我建议您使用具有外部 FET 的降压/升压控制器之一。 它们可以处理非常高的功率。  

    谢谢、

    Peng

    *如果我的答案解决了您的问题,请在主题中按“此已解决的我的问题”。