This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:STAT1和 STAT2引脚都是输出低电平问题

Guru**** 2434370 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008699/bq24610-stat1-stat2-pins-are-both-output-low-level-problem

器件型号:BQ24610

尊敬的专家

电池充满电后、BQ24610中会出现 STAT1和 STAT2引脚输出电平过低的问题。 请分析充电状态的原因。 手册中对此输出的解释包含许多异常状态、我们无法对这些状态进行分析。

可充电锂电池标准电压为11.1V、最大电压为12.6V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     STAT 引脚将在发生故障时关闭。 测得的 VCC、SRN、TS、REGN 电压是多少?