请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24610 尊敬的专家
电池充满电后、BQ24610中会出现 STAT1和 STAT2引脚输出电平过低的问题。 请分析充电状态的原因。 手册中对此输出的解释包含许多异常状态、我们无法对这些状态进行分析。


可充电锂电池标准电压为11.1V、最大电压为12.6V。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.