This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560430-Q1:PWM 控制的流耗是@ VEN = 3.3V、VOUT = 5V、Iout = 0A?

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006856/tps560430-q1-how-much-consumption-current-of-pwm-control-is-ven-3-3-v-vout-5v-iout-0a

器件型号:TPS560430-Q1

大家好、  

您能否告诉我 PWM 控制的流耗是@ VEN = 3.3V、VOUT = 5V、Iout = 0A 吗?

数据表显示其 PFM 模式控制器件静态电流。  我对 PWM 模式器件(或 TPS560430YFQDBVRQ1)静态电流感兴趣。

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ochi、

    我将在内部联系团队以获取以下信息、并尽快回复您。

    谢谢、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alejandro、  

    谢谢你。 我期待着你的评论。

    此致、
    Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ochi、

    我尚未收到更新。 预计会在周中的某个时间进行更新。

    谢谢、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alejandro、  

    好的。 感谢您的支持。 如果有任何更新、请告知我。

    此致、
    Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ochi,一定会的 我会随时向您提供最新信息。

    谢谢、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alejandro、  

    好的。 我应该指出,这一问题的截止日期是本周。
    是否可以按照较高的时间表继续?

    此致、
    Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ochi、

    我从团队那里得到了一个更新:对于12Vin、5Vout、它是115uA

    此致、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alejandro、  

    非常感谢。  
    它是否保证所有工作温度 范围 TJ 为–40°C 至+125°C?

    此致、
    Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ochi、

    是;提供的典型值表示 Tj = 25°C 时最可能的参数标准

    此致、
    Alejandro