This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2120:反向电流阻断

Guru**** 2390885 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008724/tps2120-reverse-current-blocking

器件型号:TPS2120

您好!  

数据表的第9.3.6节指出、TPS2120的反向电流阻断由 VIRCB 触发、但仅定义了 IRCB。 此外、如数据表的电气特性中所示、IRCB 最高可达2A。

这是否意味着在最坏的情况下、它可以连续提供高达2A 的反向电流而不会受到阻断?

 

 

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JDJ、

    我们为此器件 sp_RCB 值、因为生成 V_I、RCB 的电流回流。  

    该器件会在开启时将输入电压与输出电压进行比较、以检查是否发生反向电压情况。 在这种情况下、电流的回流会使输出电压超过器件导通电阻上的输入电压。 由于器件处于导通状态且电阻较低、即使电压差异很小、也会导致反向电流尖峰。

    让我们以25°C 时 TPS2120的典型示例为例。 这里的导通电阻为62m Ω。 我们假设该器件的 I_RCB 在1A 时为典型值。

    在这种情况下、输入和输出之间的65mV 电压差足以将1A 反向推入并导致器件关断。

    谢谢、

    Shreyas