This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77216:禁用了开路(OW)功能的器件型号

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007570/bq77216-part-number-for-the-device-that-open-wire-ow-function-is-disabled

器件型号:BQ77216

您好、电源管理团队、

我叫 Eric - Analog FAE。  

当我的客户在 BQ77216上工作时、他不需要开路(OW)保护功能。  根据数据表中的建议、如果我们不使用 OW 函数、我们应选择 禁用 OW 的器件型号。 但是、当我们在数据表中查看器件比较表时、我们不会看到任何禁用 OW 的器件型号(仅启用了 OW)。

您能否帮助我们重新检查数据表并向我们推荐禁用 OW 功能的器件型号?  

感谢你的帮助。

此致、

Eric。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    目前、我们没有任何禁用 OW 的配置。 我们正在研究将在今年晚些时候发布的更多版本、因此我会定期查看以查看新的更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn、您好!

    感谢您的回答。

    这是否意味着即使我们不需要 OW 保护功能、我们也会使用启用了 OW 的配置器件?  

    如果是、在这种情况下、我们应该选择哪个器件来避免电路上的不必要影响(来自 OW 保护冗余功能)?

    假设我们将 BQ77216与主 AFE 搭配使用、当器件检查 OW 时、可能会消耗电流、这会影响主 AFE 读取的电压。

    此致、

    Eric。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    您当然可以使用这些器件、但在设计和使用电池组时、确实需要记住 OW 设置。 您应根据电池规格、根据 OV 保护选择器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn、您好!

    您能否更详细地介绍在 使用 BQ77216设计和使用电池组时如何设置 OW 设置(以防我不使用 OW 保护功能)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:  

    数据表第9.3.2节介绍了 OW 的行为。 我认为最好的解决方案是避免触发该故障的情况。 这意味着、您应该确保所有电池都连接到系统。