This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562201:SNUBER 电路可抑制噪声强度

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562201
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006879/tps562201-snuber-circuit-suppresses-noise-intensity

器件型号:TPS562201

大家好、

请确认 TPS562201缓冲电路(R92;C82;R94;C100)、

在 MCU 中对代码进行编程时、

TPS562201 存在 EMC 问题、会影响系统稳定。

e2e.ti.com/.../can_5F00_bus_725EFE6406529067_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R92:10R

    C82:2200pF

    R94:4.7 R

    C100:10pF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    R92、C82、R94的值是合理的、C100是前馈电容器、用于提高环路稳定性、对 EMI 问题没有影响。

    您能否捕获 SW 引脚波形以查看振铃振幅?

    此致、

    丹东  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    CH3是 SW 引脚波形、具有峰值 影响 CAN 总线数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    很抱歉、您错过了随附的分析报告。 根据报告、客户通过添加缓冲电路解决了这个问题。 从我的角度来看、缓冲电路的值似乎是合理的。 客户是否有任何其他问题?  

    此致、

    丹东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    由于您几天都没有回复、我将关闭此主题。  

    此致、

    丹东