This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3492:仅以50mA 电流驱动一个灯串

Guru**** 2811625 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008566/lm3492-driving-only-one-string-with-50ma

器件型号:LM3492

您好!

我想使用 LM3492只驱动一串16个串联 LED (45V)、电流为50mA。

我的计划是使用 Iout1;保持 Iout2打开;将 DIM1连接到 PWM 并将 DIM2连接到 GND。

您认为它起作用了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreas、

    它应该可以工作、因为 DIM2低通道2不影响 DHC。

    此致、