This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51551:用于升压转换器中、它会持续自动切断与恢复

Guru**** 2529150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51551, LM5155, LM51561H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006704/lm51551-used-in-a-boost-converter-it-continuously-hiccups

器件型号:LM51551
主题中讨论的其他器件: LM5155LM51561H

您好!

我们设计了基于 LM51551控制器的升压转换器。 原始设计的输入电压为50-65V、输出电压为70V、但为了测试电路板、我们使用12V 电压馈送输入、输出电压设置为30V。开关频率为100kHz。 问题在于控制器持续进入断续模式;我们在无负载和几个小负载条件下进行了测试、例如22 Ω 电阻器、在每种情况下的性能都是相同的。

由于我们未能找到问题、因此我们对测试板进行了一些更改、以简化设计并使设计尽可能接近数据表的参考设计。 这是当前安装的内容:

Boost schematics

我们所做的最后一项更改是移除 R15电阻器、并通过使用0欧姆电阻器更改 C15电容器来对 CS 输入进行短路以接地。 因此、不应发生过载、因此应防止器件进入间断模式。 但是、控制器仍然会出现间断。

我们可以通过检查 SS 引脚中的电压来了解它是否会发生间断。 这是一张图片:

Soft Start hiccup

直到下一次启动的时间超过325ms、即100kHz 时为32768个周期。

我们安装了两块板、它们的性能相同、因此似乎是设计问题(原理图或 PCB)。

解决这个问题的任何想法或线索都将受到极大欢迎。

提前感谢。

Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Javier、

    COMP 组件的连接不是应该的。 请删除 C17并重试。 C17应与 R17和 C18并联、而不仅仅是 C17。 我预计这会导致不稳定、从而导致输出上出现过压。

    如果这不起作用、请将 C17放置在 R17和 C18之间。 此外、您还可以使用快速入门计算器来确保值正确。

    请针对所有测试测量 VIN、VOUT、开关节点。 COMP 电压、CS 电压(重新安装正确组件后)。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Brigitte 的快速响应。  我今天无法验证、我将在星期一执行、我将告诉您。

    此致、

    Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier 好、

     未看到您的更新- 您是否已完成测试。

    如果您的问题得到解决、您可以关闭该主题并单击 Resolved (已解决)按钮。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    到目前为止、我们已经进行了测试、但没有成功。 我将用一些信号来拍摄示波器的一些照片、但不幸的是、我们刚刚获得的独特的操作板已经熔断(我错误地为控制器提供了62V 电压)。 Brigitte 正好在 C17上、应将其放置在 R17和 C18两端。 但是、在这个错误的地方、它不会造成任何伤害、因为它与 C18并联、而 C18要高得多。 无论如何、我们移除了它、并且我们还使用9.1k Ω 电阻器替换了 R17。 我现在不确定(只是想一下) C17是否必要; 我的意思是、我认为它只是第二极点(更高频率)电容器、因为它位于具有运算放大器的通用 II 型补偿器中、但我不知道它是否具有与跨导放大器相同的功能、就像本例中那样。

    在这一变化之后、我们检查了信号电压、它们看起来是正确的。 由于控制器工作时间短、因此转换器设法将输入电压从12V 升压到12.8V、然后由于断续而重新启动。

    栅极信号是200ns 短脉冲的并扣(在控制器工作期间)、从而导致该小升压。 CS 电压也是峰值电压约为0.3V 的脉冲群。 它不应导致打嗝、应该吗?

    我们正在设计一个新电路板、将 LM51551替换为 LM51561H、该电路板具有更大且更易于处理的封装(我们在此原型设计阶段手动焊接组件)。 我们还可以安装具有 LM5155 (无间断模式)的电路板、以查看其性能。 当我们测试新东西时、我将再次写入。

    此致、
    Javier