This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25302:ICHG 电平设置、处理低电池电压情况

Guru**** 2602765 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007739/bq25302-ichg-level-setting-handling-low-battery-condition

器件型号:BQ25302

大家好

我的客户采用 BQ25302进行设计、具有三个可通过 UC I/O 进行选择的电流限制(原理图如下)。

100mA/500mA/1A

当 UC 未运行时,在电池电量不足的情况下会发生什么情况?

查阅数据表、我假设 BQ25302不会充电/切换。

如何处理这种情况?

… 只需将 R112 (420k)连接到 GND、BQ25302默认以100mA 开始?

----------------

客户对数据表第9页有第二个问题:

RICHG_HIGH ICHG 设置电阻器阈值、以将预充电和终止电流钳位到63mA RICHG > RICHG_HIGH 60.0 65.0 70.0 kΩ

他不知道这意味着什么,你能详细说明吗?

感谢您提供反馈。

此致

Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      在低电池电压条件下(VBAT_SHORT)、充电器将在 IBAT_SHORT = 30mA 时充电。 当 VBAT_SHORTN <VBAT<VBAT_LOWV charger will charge at precharge current which is 10% of ICHG. 时 如果充电电流设置为<630mA、则预充电和终止电流将钳位到63mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kedar

    感谢您的快速回复。 澄清:

    这是否意味着客户可以将原理图保留原样、它将正常工作?

    客户有点困惑、因为这与数据表第4页上的陈述相矛盾:

    ----------------------------

    当 ICHG 引脚被拉至接地或保持开路时、充电器停止开关、STAT 引脚开始闪烁。

    ----------------------------

    您能澄清吗?

    此致

    Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ueli、

      如果 ICHG 短接至 GND、则为故障。 如果通过电阻器将其拉至 GND、则将根据数据表中给出的公式设置充电电流。 当 MCU 被禁用时、GPIO 引脚是否会将 ICHG 引脚拉至 GND? 如果 GPIO 保持悬空、则会出现 ICHG 故障、因为 ICHG 引脚将会断开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kedar

    正如今天配置的那样、它将悬空、MCU 将在低电池电压条件下不再工作。

    因此、MCU 无法下拉 I/O。

    此致

    Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ueli、

      那么它将是一个故障情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kedar

    感谢您的澄清。

    然后,我将通知客户,他必须使用一个接地电阻器来防止这种情况。

    此致

    Ueli