This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28880:UCC2880损坏

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1005656/ucc28880-ucc2880-damage

器件型号:UCC28880

尊敬的  

UCC2880质量产品, ?附件的损坏与 Ucc28880降压电压和电流波分析,任何建议 advancee2e.ti.com/.../ER046_2D00_UCC28880-test-wave_2800_1_2900_.xlsx 中的感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymond

    您能告诉我们 UCC28880损坏时的输入和输出情况吗? 哪个引脚在损坏后异常?

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们产品的输入电压为90V-264V。 日本客户使用的输入电压为90V   pin3pin4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    我已经查看了您的原理图,以下是一些评论,这些评论可能与故障有某种关系。

    由于降压转换器在 无负载条件下以固定的最小开关频率运行,因此输出端没有预载电阻器。 输出侧没有预载电阻器。 输出电压将充电至过高 、从而损坏 FB 引脚。

    2. D3的部件为 FR107,TRR 为500ns,时间过长的 TRR 可能会在内部 FET 导通时导致高反向电流。 如果总反向电流超过安全工作区、则可能会发生器件故障。

    这 是一份应用手册、其中详细解释了原理并提供了如何选择 D3和 D4的指南。

    https://www.ti.com/lit/an/slua855/slua855.pdf?ts=1623311616659&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    谢谢。