This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25011:LM25011和 LM25011A 之间的差异

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007731/lm25011-difference-between-lm25011-and-lm25011a

器件型号:LM25011

您好!

   我的客户正在使用 LM25011、但由于短缺、他们不得不改用 LM25011A、  

他们想知道是否可以更改为 LM25011A、而不会有任何电路原理图的机会。  我注意到数据表中提到 了以下内容、但没有看到有关这些说明的更多详细信息。  

请帮助评论 LM25011和 LM25011A 之间是否有任何差异?  

来自数据表:

LM25011A 可在高开关频率下实现低压降运行。  

LM25011A 比 LM25011具有更短的最短关断时间、因此可在 低输入电压下实现更高频率的运行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    一般来说、LM25011A 可以在不改变任何电路的情况下替代 LM25011、但如果 Vin 可能会下降并接近 Vout 持续第二阶段、 则需要检查最低 Vin 和 最大负载电流下的 IC 热性能、因为版本具有更高的 Fsw。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

           输入35V、输出32.5V、500mA、该输入和输出如何?  

    此外、根据数据表、似乎某个版本可能需要外部纹波电压。 根据此输入、输出、您是否认为有必要。  

    谢谢。  

    来自数据表:

    LM25011A 专为更高频率工作而设计、需要额外的纹波电压 、该电压必须在外部生成并提供给 FB 引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    如果 Fsw 低于1MHz、则输入35V、输出32.5V、500mA 应该正常。

    LM25011A 仅在更高频率下需要更多纹波、如果与 LM25011在相同频率下工作、则不需要额外纹波。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 让 客户 先试一下。 谢谢。