This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28700:如何获得电流感测延迟(TD)?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008286/ucc28700-how-to-obtain-current-sense-delay-td

器件型号:UCC28700

团队、

UCC28700数据表在第8.3.1.5节中提供了一个计算 RCS 和 RLC 的公式。

请提供有关 TD 参数的更多信息吗?
-在 MOSFET 数据表中可以找到它是恒定的吗? 还是值得测量? 那么、如何实现呢?
-您能否就如何获得该信息分享一个具体的例子? 例如、共享我们拥有的其中一个 UCC28700参考设计的计算结果?
https://www.ti.com/reference-designs/index.html#search?keyword=UCC28700

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AnBer、您好!

    包括 控制器内部比较器延迟~15ns、CS 引脚电阻器+电容器延迟在内的电流感测延迟取决于您选择的 R 和 C。 MOSFET 关断延迟~50ns 是一个大致的起点。  一般而言,您无法通过计算获得绝对正确的 TD 时间。 但这不是问题,因为您可以在获得真实的电路板时对其进行调整。 然后,您可以对其进行调试和测试,以在真实的电路板上获得正确的值。 因此,计算只是得到 一个接近的起点。 我们在 TI.com 上有一个用于 UCC28700的计算器,链接如下所示

    UCC28700数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    谢谢。