请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2491 您好!
我有了新的 PCB。 它的工作效果比第一个更好。 我能够打开功率 BX EN 引脚、负载电阻高达18欧姆。 在更高的负载下、我无法开启。
在我330µF 输出端的 Δ V 电容后 、系统按照我的需要工作。
它可通过 EN 引脚打开和打开、负载高达8 Ω~3A。
并以5欧姆的转数。
我对此很满意。
格雷兹
线性
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我有了新的 PCB。 它的工作效果比第一个更好。 我能够打开功率 BX EN 引脚、负载电阻高达18欧姆。 在更高的负载下、我无法开启。
在我330µF 输出端的 Δ V 电容后 、系统按照我的需要工作。
它可通过 EN 引脚打开和打开、负载高达8 Ω~3A。
并以5欧姆的转数。
我对此很满意。
格雷兹
线性
尊敬的 Linus:
感谢您的支持!
请分享原理图并填写设计计算器以供审核。 设计计算器可从 https://www.ti.com/product/TPS2491#design-development##design-tools-simulation 获取
此致、Rakesh