This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:TPS61022替代产品

Guru**** 2535730 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61022, TPS61288, TPS61088, TPS61089

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008019/tps61022-tps61022-replacement

器件型号:TPS61022
主题中讨论的其他器件: TPS61288TPS61088TPS61089

您好!
我们有类似的问题:我们需要替换 TPS61022。 我们还会进行重新设计
PCB 上。 SOE、我们正在寻找一款能够覆盖8A 的器件、例如 TPS61022。 低静态电流对我们来说并不重要。
在初级侧、我们有一个超级电容器、该电容器可降至0.7伏。 在次级侧、我们需要达到3、8VDC

您是否为我们提供了类似器件的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    您对 TPS61022有什么问题? 是否有任何不符合您要求的内容? 请指明它可以帮助我了解哪种器件更适合您升级。 谢谢!

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们对 TPS61022没有任何问题-它是一款出色的产品(用于我们的不同器件)-但它在市场上不可用-我们不仅需要100。 那么、您能为类似产品提供建议吗? (我们也会为此更改 PCB)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    目前、我们最高的 OCL 器件是 TPS61022。 您的应用中的 VIN/VOUT/IOUT 是什么? 我可以推广一些器件。 您需要多少体积?  

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要13500件

    输入电压:0.5...2、7V

    输出电压:最大3、8 4.5伏

    峰值 IOUT:8A

    平均值:600mA

    它用于 GSM 调制解调器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    让我在内部进行检查、稍后再向您提供反馈。

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    感谢您的耐心等待。 以支持0.5V 至2.7V 输入电压范围内的600mA 持续电流、以及3.8V 至4.5VMAX 范围内的 VOUT。 峰值电流限制需要高于:

    IPK=IO*VOUT_MAX/VIN_MIN/效率

    IO=0.6A、VOUT_MAX=4.5V、VIN_MIN=0.5V、假设效率为75%。 IPK 为7.2A。 如果需要将 IOUT 峰值设置为8A、则可能需要大于96A 的电流。 目前没有可支持持续8A 且最低 VIN 低至0.5V 的升压器件。  

    TPS61022需要1.8V 输入电压才能启动、您是否有用于为器件加电的辅助电源? 我们没有类似 TPS61022的等效电流容量器件、但我想使用 TPS61088/TPS61288或 TPS61089解决方法。 它们需要辅助电源来支持较低的 VIN。 查看参考设计:

    https://www.ti.com/lit/ug/tiduch0/tiduch0.pdf?ts=1623288157577&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FPMP9802

    -文豪