This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS566231:与 MCU 开漏引脚连接的 EN 引脚上所需的上拉电阻器。

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008285/tps566231-required-pull-up-resister-on-en-pin-connected-with-mcu-open-drain-pin

器件型号:TPS566231

您好!

根据数据表 P.14、"EN 引脚在内部被拉高。"  我的客户控制通过 MCU 的 OPEN_DRAIN 引脚在 EN 引脚上启用。  当将 ENALE 引脚与 MCU 的 OPEN_DRAIN 引脚连接时、 需要多大的上拉电阻器值?  请告诉我们、

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Motoyasu、

    很抱歉、我对这个问题的理解不是很清楚。 由于 EN 引脚已在内部上拉为高电平、因此如果 MCU 开漏 FET 处于高阻抗状态、则 EN 将在内部上拉且 IC 正常工作。 如果 MCU 开漏 FET 关闭并将 EN 拉至 GND、则 IC 将被禁用。

    我不知道我是否正确理解了您的问题。 如果有任何错误、请指出。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew San、

    您能告诉我们 EN 引脚上的内部上拉电阻值吗?  例如、xx_ohm?

    我的客户想知道这个内部电阻值来决定外部上拉电阻值。  

    谢谢、此致、
    M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Motoyasu-san、

    内部上拉电阻值约为2Mohm。

    谢谢、

    Andrew