This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4050-N-Q1:负载值

Guru**** 2588855 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431, LM4050-N-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008344/lm4050-n-q1-cload-value

器件型号:LM4050-N-Q1
主题中讨论的其他器件:TL431

尊敬的团队:

在 TL431对 CLoad 有要求之前。 我不确定我们的4050是否具有相同的要求。 在原理图下方、Rs=49.9K、C94/Clload=0.001uF、这是否正常?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    LM4050-N-Q1不需要输出电容器。  请参阅以下内容:

    原理图对我来说很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    上面的原理图看起来不错。 只有当我们在反馈网络中使用器件时、TL431才具有稳定性条件、如下图所示。 由于 LM4050没有此类网络、因此在上述条件下它是稳定基准。  

    希望这对您有所帮助!  

    最棒的

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    如果客户有任何其他问题、请告知我们。  祝你好运!