This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS549B22:TPS549B22的 PMBus 功能

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS549B22, TPS549D22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007899/tps549b22-pmbus-function-of-tps549b22

器件型号:TPS549B22
主题中讨论的其他器件: USB 转 GPIO

大家好、

我的客户正在评估我们的 TPS549B22。

它们无法在 I2C 总线上检测到 TPS549B22。 测量波形如下所示。

地址为0x10。 (1.78k 下拉)

它可以在标准模式下运行。

您能否帮助检查我们为何能够在快速模式下获得 PMBus 的响应? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    所附的波形看起来包含正确的地址(0x10)、后跟一个 NACK。 逻辑电平也在规格范围内。 在评估与该器件的标准模式和快速模式 PMBus 通信时、测试设置是否存在差异?

    此致、

    Alec Biesterfeld

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    感谢您查看此问题。

    客户 有一个旧设计,它使用 TPS549D22,可以通过 I2C 访问,因此客户修改了使 Raisin 上 TPS549B22的 I2C 接口连接到旧设计,并将这2块板的 GND 连接起来,但仍无法检测到 TPS549B22。

    是否需要为其设置任何驱动程序或配置?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它没有任何特定的驱动程序和配置。 关键细节是第二个器件(Raisin)上的 VDD 必须上电。 加电期间、器件将读取 ADDR 引脚并设置 PMBus 地址。 如果客户希望与 EVM 上的器件通信、则软件随附了一个 USB-TO-GPIO 适配器、但只要在尝试通信时为 Raisin 器件上的 VDD 供电、则该过程看起来是正确的。 Raisin 板上是否有另一个地址冲突的器件?