This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27532-G1:无法进入 ROM 模式/器件无响应

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27532-G1, BQ24250, BQ27532EVM-656

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008059/bq27532-g1-unable-to-enter-rom-mode-device-unresponsive

器件型号:BQ27532-G1
主题中讨论的其他器件: BQ24250BQ27532EVM-656

您好!

我将 BQ27532-G1与  BQ24250搭配使用作为充电器。
我使用 BQ27532EVM-656创建了黄金映像。

我无法将黄金映像(.srec 或.bq.fs)刷写到我们的硬件中。
它将成功刷写到 EVM 中。

在进入 ROM 模式命令之后、它总是失败、对任何0x0B 地址包都没有响应。


希望有人能够帮助我解决这个问题。
是否存在导致此问题的已知原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雷蒙德

    要进入 ROM 模式、器件必须处于非密封和完全访问模式。 您能否首先验证器件的密封状态?

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的提示。
    看起来我可以解锁器件(SS 位清零)、但不会进入完全访问模式(FAS 位保持置位)。

    我尚未更改访问密钥,是否仍有将其设置回默认值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雷蒙德

    如果在不知道密钥的情况下更改了密钥、我们就无法让器件手动执行。 如果我们可以选择拆分为一个器件、这将会带来安全风险。  

    可能需要获取新的 IC 并进行交换。

    我确实注意到仪表板仍在运行(左上角的绿色栏)。 这将在后台进行通信、因此您可能会在不知道的情况下中断解封尝试。 我会再次尝试禁用该栏。  

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢你的帮助。
    更换 IC 可以解决该问题。 我现在可以对 srec 文件进行编程。