This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1845A:降压应用需要应用电路

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UC1845A, UCC28C42, LM5104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007738/uc1845a-need-application-circuit-for-buck-application

器件型号:UC1845A
主题中讨论的其他器件: UCC28C42LM5104

大家好、

我们正在设计一个降压应用、该应用使用 IC UC1845A 进行120V 至15V 的转换。 请向我们提供参考实施。

请向我们分享该 IC 的 TINA SPICE 模型。

数据表中仅包含反激式和升压实现电路。 如果 TI 有任何使用 IC  UC1845A 作为降压转换器实现的电路、请与我们分享。

谢谢

曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    感谢您通过 E2E 进行连接。 遗憾 的是、TI 没有此 E2E 主题中提到的 UC1845A 的 TINA 模型。 仅对于功率级、您可以下载 TI 功率级设计器 并使用您的设计参数模拟降压转换器。 使用通用 PWM 来控制降压功率级是相当简单的。 我想说最具挑战性的部分是需要高侧电平位移栅极驱动 器、此 E2E 主题中对此进行了详细介绍、并提供了一些良好的参考。 祝您设计顺利。

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    感谢您的回复。 我参考了线程、指的是电平转换器。 但电平转换器级包括到 PWM 驱动器的自举电容器连接。 但这些 IC (UC1845A 或 UCC28C42)没有 BST 引脚。 此外、这些 IC 还具有图腾柱输出、我们不确定如何实现降压配置。

    因此、我们请求您提供一些参考 CKT、以便我们可以针对我们的要求(120V 至15V)进行仿真和配置。

    纸张绘制的电路也是很好的。 非常感谢您的支持。

    提前感谢

    此致

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manoj、

    UCx84y PWM 控制器的降压转换器不太常用、因此我无法轻松提供 参考设计或示例。 这是一个 E2E 主题、询问使用 UC2843的降压转换器。 您可以看到 UC1845A 没有 BST 引脚、它们是图腾柱、GND 基准输出。 我们需要通过 使用栅极驱动变压器 、 隔离式栅极驱动 器或 半桥驱动器从 GND 进行电平转换。  在输出 PWM 和高侧 MOSFET 之间使用半桥驱动器、例如 LM5104、将提供您提到的缺失 BST 功能。  

    Steve M