This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A19:输入和输出电容器选择

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008114/tps7a19-input-and-output-capacitor-selecting

器件型号:TPS7A19

尊敬的团队

客户应用的规格为 Vin=24V、Vo=12V、Io=200mA

他应该如何计算和选择输入和输出电容?

请提供建议吗?

非常感谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:  

    良好的设计实践是在输入引脚附近至少放置一个1uF 的电容器。 对于输出电容器、  

    此致、  
    Jason