This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164:输出电容器和串联电阻谐振器

Guru**** 2782555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008340/lm5164-output-capacitor-and-series-resistance-resr

器件型号:LM5164

大家好、

我想知道数据表架构中的 Resr 含义。

我对以下最低成本架构感兴趣:

数据表仅指示了 Rr 的最小值:

 

最后、我需要一个 R >= 42m Ω 的电阻器。

WEBENCH 在线工具仅允许使用上述 方案中的 SMD 串联电阻器 Rr 为 Cout 使用陶瓷电容器。

由于我不能使用内部 ESR 为600m Ω 的单个电解电容器代替2个分离组件(陶瓷 Cout + Resr),所以是否有任何原因?

感谢您的支持。

此致、

Lorenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lorenzo、

    我不建议在 Cout 上使用电解电容器。 通常、低 ESR 电容器是 Cout 的理想选择。 它们可提供出色的能量存储并提高瞬态性能。
    根据电容器类型、产生的纹波看起来可能会非常不同。 纹波取决于电容器阻抗、陶瓷电容器在寄生效应方面非常出色、有助于降低纹波振幅。

    我建议遵循数据表和 WEBENCH 中的建议

    此致、
    Alejandro