This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:具有2个可选输出电压的降压/升压转换器

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25118, LM5176, TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007964/lm5176-buck-boost-converter-with-2-selectable-output-voltages

器件型号:LM5176
主题中讨论的其他器件:LM25118TPS55288

大家好、

我们正在使用具有 可选输出电压的直流/直流转换器(降压/升压或 SEPIC)。
输入电压:19-27V
OUT (A)= 30V 0.2A  
OUT (b)= 12V 0.3A
而 OUT (a)至 OUT (b)电压应通过减少由微控制器输出控制的 FB 电阻来降低。

到目前为止、我找到了 LM5176、 LM25118。 占用空间和价格至关重要。
由于 TI 提供的控制器数量要多得多、是否有其他更适合此类应用的控制器?

此致 Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walter、

    根据最重要的参数、您可以选择采用28引脚 QFN 封装的 LM5176、这种封装尺寸更小。 LM25118的尺寸稍大、但会降低解决方案成本、因为外部仅使用2个 MOSFET 和2个二极管。

    另一种可能是集成了4个开关中的2个的 TPS55288。

    此致、
    Brigitte