Other Parts Discussed in Thread: LM25118, LM5176, TPS55288
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5176 主题中讨论的其他器件:LM25118、 TPS55288
大家好、
我们正在使用具有 可选输出电压的直流/直流转换器(降压/升压或 SEPIC)。
输入电压:19-27V
OUT (A)= 30V 0.2A
OUT (b)= 12V 0.3A
而 OUT (a)至 OUT (b)电压应通过减少由微控制器输出控制的 FB 电阻来降低。
到目前为止、我找到了 LM5176、 LM25118。 占用空间和价格至关重要。
由于 TI 提供的控制器数量要多得多、是否有其他更适合此类应用的控制器?
此致 Walter