This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360:效率提升

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54360
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008239/tps54360-efficiency-improvement

器件型号:TPS54360

你(们)好

如何提高效率 TPS54360原理图 如下所示  

Vin48V@159mA->4.98V@1.167A 效率约为76% TA 25c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    我复制了 WEBENCH 上提供的以下条件、以获得~85%的以下效率结果。 我建议如下:

    • 遵循 WEBENCH 结果(链接)。
    • 考虑降低开关频率、因为这将有助于提高效率
    • 从提供的原理图中、我不确定电感器的值是多少、但请确保使用具有低 DCR/开关损耗的电感器
    • 确保在尽可能靠近 IC 的位置测量 Vin、Vout 等。 测量技术会有所不同

    此致、
    Alejandro