This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25720:建议使用 BQ25720 135W 应用组件

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008238/bq25720-bq25720-135w-application-component-suggestion

器件型号:BQ25720

大家好、

我客户的应用将使用135W 适配器。 我检查了我们的典型应用是65W 设计。

如果客户希望在135W 应用中使用 BQ25720、您能否提供 有关 MOSFET 选择和电感器的建议?

除了 MOSFET 的低 Rdson 和电感器的低直流电阻外、您能否提供 TI 样片材料供我们参考?

此外、客户关心的是尺寸和热性能受限。 如果您有任何其他意见、请告诉我。 谢谢你。

此致、

哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    您选择了合适的器件。 BQ25720可提升栅极驱动能力并提高系统效率。 它非常适合135W 应用。 建议使用具有足够饱和电流的低 Rdson 5mm x 6mm MOSFET 和低 DCR 电感器。 TI 已经完成并将继续为客户提供许多参考设计支持。 请将详细的项目信息发送到工厂。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    感谢您的回复。

    该项目仍处于 RFI 阶段。 他们现在正在调查充电器解决方案。 那么、我们是否有135W 参考设计原理图? 如果是、将对客户和我们有所帮助。

    此致、

    哈迪