This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3890:TPS389012与 TPS389001 --是否可以在两个器件的感测上使用分压器?

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3890, TPS3808
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007939/tps3890-tps389012-vs-tps389001----can-voltage-divider-be-used-on-sense-of-both-devices

器件型号:TPS3890
主题中讨论的其他器件: TPS3808

您好!

我有一个设计使用 TPS389001、在 SENSE 引脚上推荐使用分压电路来设置我要使用的电压阈值。

遗憾的是、由于电流电源限制、几个月内我无法获得 TPS389001。  但是、我看到 TPS389012现在有货。

查看 TPS3890的数据表、我看不到这两个器件在建议的 VDD 电平上或在给定电压电平下的 ISENSE 电流消耗方面有任何显著差异。  方框图显示了 TPS389012上的内部分压器、但鉴于阈值完全相同、它一定不能是非常激进的分压器。

为什么不能直接将 TPS389012替换为 TPS389001?

配置:

* VDD=3.3V

* sense =分压器、旨在在受监控的电压电平达到最低可接受电平(VBUS 为4V)时在 TPS3890引脚处提供1.157伏电压、 通过分压器从电源连接到 GND、电流为47uA

谢谢、

Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    您没有理由不使用 TPS389012、但请注意、外部电阻器会产生误差、这将影响设计的整体电压阈值精度。  内部电阻器设置为在工艺、电压和温度(PVT)范围内产生+/-1%的总体精度。

    我们 提供 TPS3808、供您 参考、该器件目前可用。

    https://www.ti.com/store/ti/en/p/product/?p=TPS3808G01DBVR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Ben。

    我无法使用 TPS3808、因为我们的电路板已经晶圆厂。  这是一个器件供货问题、我需要一些符合现有封装的器件。

    为了确保正确阅读数据表、TPS389001和 TPS389012具有完全相同的 ISENSE 输入电流规格、对吧?   我只想适当调整外部电阻器的大小。

    感谢您的帮助、

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    根据数据表、TPS389001和 TPS389012都具有相同的 ISENSE 输入电流规格。  请参阅以下内容:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝你好运!  如果您有任何其他问题、请随时联系我们。