This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS745-Q1:坦率地说、8引脚封装是否可湿?

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS745-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007678/tps745-q1-is-8-pin-package-wettable-frank

器件型号:TPS745-Q1

大家好、  

TPS74533PQWDRBRQ1是否可湿性坦率?  
其数据表首页显示8pinpackage 为 WSON、具有可湿性。坦率地说、其"封装材料信息"页面显示8引脚器件为 SON 封装。
坦率地说、包括6引脚和8引脚在内的 TPS745-Q1所有封装都是可湿性的、对吗?

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ochi San、您好!

    是的、这两个都是可湿性侧面选项。 这在命名规则表中进行了描述、并包含在具有 W 的可订购产品中

    此致、

    Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilson、  

    非常感谢。

    只是确认一下 、"封装材料信息"是否存在拼写错误、即 DRB 等于 SON 而不是 WSON。  

    此致、
    Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ochi San、您好!

    是的、根据 TI 封装网站 - https://www.ti.com/packaging/docs/searchtipackages.tsp?packageName=SON、我认为它实际上应该是 VSON 、因为 SON 只是指小外形无引线。

    这是一个自动表、因此我认为可能存在一些同步问题。 这一点已经注意到并将加以研究。

    此致、

    Wilson