This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24196:电池 REG08[5:4]

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008068/bq24196-battery-reg08-5-4

器件型号:BQ24196

您好!

BQ24196已连接到我的板 I2C 线路、我的板需要运行3.7V 电压、我选择3.7V 电池。 此处的条件是电路板运行时间、如果出现任何主要功率波动、则应像 UPS 一样从主电池切换到电池。

在运行时间(如果有任何电源中断)时 、电池的运行时间超过10分钟。在第10分钟、我将禁用 BATFET (因为这样可以避免电池消耗)。

我观察到 REG08[5:4] 状态、有时显示00、有时显示11。

00 -未充电

11 -充电终止完成。

[71、29、0、17、178、 136、3、11、132、0] //这是 电池的所有寄存器值。 它采用十进制格式

[71、29、0、17、178、 136、3、11、180、0]//十进制格式

这里的十进制132表示 REG08

180也是 REG08