This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM41615:TPSM41615的布局建议

Guru**** 2388920 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM41615, TPSM41625
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006958/tpsm41615-layout-suggestion-of-tpsm41615

器件型号:TPSM41615
主题中讨论的其他器件: TPSM41625

大家好、

我的客户正在评估我们的 TPSM41615、他们希望了解 TPSM41615的布局布局。

对于 TPSM41615的布局、是否可以将数字过孔置于 TPSM41615的封装之下?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不建议在 TPSM41625下放置数字过孔。 封装的该区域有一些引脚对噪声敏感、 数据表中图10-3的布局建议在放置数字过孔的区域内、在器件下方的顶层保留一些引脚。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    感谢你的帮助。 我正在查看客户 TPSM41615的布局。  

    而且、它们已将 cin 放置在 模块的另一层 (TPSM41625)。 请参阅下图。 您是否会对此感到担忧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在将 cin 电容器放置在电路板底层模块下方时、我没有太多顾虑。 请确保从底层到 PVIN 和 PGND 焊盘也有多个过孔。

    此致、

    Alec Biesterfeld