This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:BQ2895的替代产品

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008182/bq25895-alternative-to-bq2895

器件型号:BQ25895

您好!

我已将 BQ25895用于我的应用、但根据该规范、它不允许输入电压超过14V、尽管绝对最大值为22V。

我希望此器件的替代产品具有类似的软件和硬件功能、例如通过 i2c 读取/控制充电电流、电池电压、通过 I2C 读取和控制电流等 我想用于锂离子/聚合物单节电池4.2V 最大电池电压(标称值3.7V)。

我的输入电压最高可达16-17V。 大于800mA 的充电电流应该足够好。

是否有人可以建议该器件的替代方案、或者我们是否可以通过任何方式将输入电压限制更改为14V 以上

此致

Narendra Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Narendra、

    您可以使用搜索工具查找充电器、以查找符合您要求规格的充电器。 下面是我使用的搜索:

    www.ti.com/.../products.html

    此致、

    Wyatt Keller