This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62737EVM-560:输出电流增大时、输出电压会下降

Guru**** 2581005 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62737

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007466/tps62737evm-560-vout-voltage-dropped-when-the-output-current-increases

器件型号:TPS62737EVM-560
主题中讨论的其他器件:TPS62737

你(们)好

TPS62737在我们的设计中用于从3.6V 输入电压获得3.3V 输出。 3.6V 输入使用直流电源(RS-3005D)。

为了获得3.3V 输出、我们更改了以下电阻:

R1 = 4,7MΩ Ω

R2 = 150KΩ Ω

R3 = 8,4MΩ Ω

我们还使用了具有"默认"模式1、8V 输出、来自相同3.6V 输入电压的评估板。

当输出电流增加下降的输出电压时,这两种情况都有问题:

例如:

  • 在1.8Vout 设置下、当输出电流为137mA Vout = 1.38V 时
  • 在3.3V 输出电压设置下、当输出电流为194mA 时、Vout = 1.95V

另一个问题是输出电压在3.3Vout 设置下的稳定性。 电压变化约为200mV。

我的问题:

您能不能帮助我确定是否需要压降。
2.您对如何解决稳定性 问题有什么建议吗?

此致。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxime:

    关于>100mA 的压降,IC 输入引脚上的输入电压是多少?

    对于200mV 的变化、该器件以 PFM 模式运行、因此这种变化不是意外的。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的回复、

    IC 输入引脚上的输入电压为3.6V。 我们使用了直流电源来获得该电压。

    此致、

    Maxime。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxime:

    转换器开关是否如 d/s 图63所示、或者是否在压降下运行?  100mA 的220mV 压降规格如下所示:   

    如果输入电容器上没有22uF 电容器、输入电压可能会下降到压降点。 当 Vout=3.3V 时、我没有压降数字、但它会更高、并且可能接近300mV。  您能否提供如图63所示的示波器操作截图、但添加输入电压?

    输入电源是否能够提供如下所示的370mA 逐周期电流限制?  否则、输出将受到功率限制。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    很抱歉耽误你的时间、我没有重新创建压降问题、我仍然不知道它可能来自哪里

    但我进行了如图63所示的测量、我遇到了2个问题。 我无法向您提供 IL 信号、我没有任何电流探头、VOUT-AC 反相。

    CH1:输入电压

    CH2:VOUT-AC

    CH3:软件

    回答您的问题:370mA 的逐周期电流限制对于我们的电源来说似乎不是问题。

    此致、

    Maxime。

     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxime:

    波形看起来正常。  反相是因为输出电压更高。

    此致、

    Jeff