This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030:降低 EMI

Guru**** 1832870 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008205/lmr14030-emi-reduce

器件型号:LMR14030

大家好、

客户在其设计中在重负载时遇到了@200MHz 的 EMI 故障(轻负载时似乎可以正常工作)。 他们尝试更改开关频率、但失败情况仍然相同。 下面是他们的设计原理图、没有布局。 您能否分享一些有关如何在此类电路上找到并降低 EMI 的指南? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    请查看以下内容:

    只要 IC 外壳温度可接受、就在串联 Cboot 中添加大 Rboot <20 Ω

    2.添加缓冲器

    3、添加 Cin 0.1uF+10nF 50V、将其靠近 VIN 引脚和二极管 GND 放置

    4、在输出轨上添加0.1uF 25V 电容、并将其靠近电感器和 Cin GND 放置

    5.使用屏蔽磁芯电感器,旋转电感器也可以改善 EMI

    B R

    Andy