请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A83A 专家您好!
我的客户正在考虑将 TPS7A8300A 用于他们的产品。
然后、他们想知道当我们在输出侧连接2000uF 时、该器件是否可以稳定工作。
您能否告诉我该器件的最大容性负载、或者该器件是否可以与如此大的电容器配合使用?
此致、
Kazuki Kuramochi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
专家您好!
我的客户正在考虑将 TPS7A8300A 用于他们的产品。
然后、他们想知道当我们在输出侧连接2000uF 时、该器件是否可以稳定工作。
您能否告诉我该器件的最大容性负载、或者该器件是否可以与如此大的电容器配合使用?
此致、
Kazuki Kuramochi
您好、Kazuki、
TPS7A8300A 应与这些电容器配合使用。 定义为在10uF 或更大的有效电容下输出稳定。 客户可以使用 EVM、将其特定的负载电容连接到输出端、并通过使用本应用手册执行负载瞬态以确定稳定性。
https://www.ti.com/lit/an/slva381b/slva381b.pdf
谢谢、
斯蒂芬