This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62084:如何满足输入电压范围的最大额定条件

Guru**** 2507845 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62084

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007978/tlv62084-how-to-meet-the-maximum-rated-condition-of-input-voltage-range

器件型号:TLV62084

大家好、团队、

我收到了客户关于 TLV62084输入电压范围的问题。

它们目前正在评估 TLV62084波形、但 EN 信号的输入电压大约为最大5.5V/min -0.35V。

当他们检查数据表时、最大额定值为最大 VIN+0.3V/min -0.3V、所以看起来电流运行超出规格。

Q1)当 客户的系统为 VIN=5V 时、最大额定值是否会变为5.3V? 或者 TLV62084支持高达6V 的电压、那么无论使用哪个 VIN、它的最大电压是否为6.3V?

Q2)估计超过最大额定电压的时间在 Max 和 Min 两种情况下都小于1ms、但这是否仍然是一个问题? +/-0.3V 似乎是一种严重的情况、因此、如果有任何权变措施来满足这种严重的情况、他们希望知道这一点。

如果回答时需要其他客户系统信息、请联系我们。

此致、

梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Ryotaro-San、

    感谢您的提问。

    必须尊重+/- 0.3V 限制、因为您具有一些 ESD 保护、可将 EN 钳位到 VIN 和 GND。

    EN 电压超出 此规格的长时间(>数十 ns)可能会开启此保护并导致电流过这些保护。

    我们应努力 避免 这种情况,以防止任何可能的损害。

    EN 引脚为何高于/低于 VIN/GND? 这是否是外部驱动程序的问题? 通常、驱动器由相同的 VIN 和 GND 供电、因此我们没有这个问题。

    谢谢、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。