This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:在输出钳位模式下使用 lm74801

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7480-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007526/lm7480-q1-using-lm74801-in-output-clamp-mode

器件型号:LM7480-Q1
主题中讨论的其他器件:LM74800-Q1

尊敬的团队:

我想使用 LM74800来保护采用12/24V 电源的汽车 ECU、但 IC 在市场上不可用、因此我正在评估使用似乎更可用的 LM74801。

在数据表中、LM74800和 LM74801之间存在差异:

LM7480-Q1有两种型号:LM74800-Q1和 LM74801-Q1。 LM74800-Q1采用线性稳压和比较器方案的反向电流阻断、而 LM74801-Q1支持基于比较器的方案。  

我想在共源配置和 输出钳 位模式下使用 IC,如应用手册 https://www.ti.com/lit/SLVAES2 中所示:

是否可以在这种配置中使用 LM74801?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 M同 化亚诺:

    欢迎使用 e2e!

    是的、LM74801-Q1也可用于 共源 配置和  输出钳 位模式。  

    正如您提到  的、LM74800-Q1和 LM74801-Q1之间的区别在于它们阻断 反向电流事件/对其做出反应的方式。 有关线性稳压 与比较器方案的更多信息、请参阅  理想二极管基础 知识应用手册的"6.1线性稳压控制与磁滞开/关控制"部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Praveen、
    我检查了应用手册:使用 LM74801、当 MOSFET 中的压降低于 V (AC_REV)时、是否可以在 VIN 缓慢递减期间使 VOUT 上的储能电容器放电反向电。