This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65130:TPS65130输出异常

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65130
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007803/tps65130-tps65130-output-abnormally

器件型号:TPS65130

大家好、

我的客户使用 TPS65130来设计"VIN=3.3V 和 Vout=+/- 10V"。 下面是它们的 SCH、并参考我们的 TI 设计。

但电路板测试结果是"VCC3.3V=3.1VP10V=9.7VN10V=-0.4V"。 我是否可以知道为什么 N10V 不等于-10V?

你有什么建议吗?

谢谢!

彭振荣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eggsy、您好!

    我认为 VNEG 电压错误的原因是 R11和(R13+R14)的值被交换、即 R13+R14应该等于1M、R11应该为122K。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、辽卡特、

    感谢您的帮助!

    在我查看数据表后、这确实是一个错误!

    我会让客户将其应用起来、看看是否解决了。

    谢谢!