This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630-Q1:LMR33630ADDA -所需的输出电流超过3A

Guru**** 2813345 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008099/lmr33630-q1-lmr33630adda---required-output-current-more-than-3a

器件型号:LMR33630-Q1

大家好、

建议使用输出电流为5A 的可靠12V DC 至5V DC 降压转换器 IC。

谢谢。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kirubakar、

     您可以考虑 LM61460-Q1。 它是一款适用于汽车应用的36V/6A 器件。

    BR、

    维克多