This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:UCC25640x 连接到 GaN IC

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256404, UCC256301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007736/ucc256404-ucc25640x-connect-to-gan-ic

器件型号:UCC256404
主题中讨论的其他器件: UCC256301

您好、先生、

我的项目希望使用 TI UCC25640x 系列 IC 作为 LLC 电路。

但我想用您的 GaN IC 替换该电桥。

UCC256404是 直接连接到 GaN IC, 还是需要连接 到 UCC256404和 GaN IC 之间的其他 IC

您能与我分享 任何参考原理图吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank

    UCC256404可直接连接至 TI GaN LMG3410。 您可以参阅以下 UCC256301+LMG3410原理图。  

    UCC256301与 UCC256404引脚对引脚兼容、UCC256404是 UCC256301的升级版本、因此该参考原理图适用于 UCC256404。

    e2e.ti.com/.../UCC25630_2B00_LMG3410-schematic.pdf

    云生