This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:EV 电池充电器40-57V 40A

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007718/ucc28951-q1-ev-battery-charger-40-57-v-40a

器件型号:UCC28951-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28951UCC28950

您好、先生、

我们正在尝试设计一个输出电 压范围为40V 至57V 、CC 电流为40A 的电池充电器。我们的工作开关 频率为50kHz。 我们已选择 PSFB 作为我们的第二级转换器,为此我们将 UCC28951用作控制器 IC。 我们希望为前桥臂 开关(A 和 B)和后桥臂开关(C 和 D)提供不同的自适应延迟。我们决定将 CS 引脚和 Adel 引脚以及 ADELEF 引脚短路 、以便根据 CS 引脚电压获得最大自适应延迟。  如果我们这样做,它会起作用吗? 我还有以下问题-

  1. 对于基于 CS 引脚电压的自适应延迟、我们还需要连接 RDELAB 和 RDELCD 以及 RDELEF 。
  2. 如果用 Adel 短接 CS 引脚,ZVS 时 CS 引脚电压将是多少?
  3. 如果 RAHI 和 RAEFHI 为零,如何选择 RA 和 RAEF 的值。

此致