This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400-Q1:TPS65400-Q1器件的"PGOOD"输出为漏极开路。

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65400-Q1, TPS65400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007794/tps65400-q1-the-pgood-output-of-the-tps65400-q1-part-is-open-drain

器件型号:TPS65400-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS65400

您好!

你好。 我有一位客户想要知道 TPS65400-Q1输出的引脚17 PGOOD 是否是漏极开路?

他需要通过有线方式将其与来自 TI 其他 SMPS IC 的其他电源正常信号连接、这些信号被认为是漏极开路。

非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent  

    TPS65400的 PGOOD 是漏极开路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵好、

    感谢您的观看。 我真的很感谢。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我将关闭此案例,如果您有任何疑问,请告知我们。

    BRS、

    年轻