This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:TPS65086401寄存器读取

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS650861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006994/tps650864-tps65086401-register-read

器件型号:TPS650864
主题中讨论的其他器件:TPS650861

尊敬的团队:

我们的客户有疑问。
该器件是 TPS6586401。
当我读取 DEVICEID1寄存器时、它在0x01中显示了 TPS65086401。
但是、当我读取 DEVICEID2寄存器时、它在0x14中显示了 TPS6508640。
此外、我读取 BUCK123CTRL 寄存  器、它显示了 TPS6508640 (0x27)。
这没有任何问题吗?

此致、
PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pan-M、

    要进行确认、您查看的器件读数为:
    DEVICEID1 = 0x01
    DEVICEID2 = 0x14
    BUCK123CTRL = 0x27

    我们没有任何具有这些设置的已发布引脚。 您能否检查客户是否使用 TPS650861产品文件夹中描述的流程对器件进行了编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的客户说、我们默认使用 器件值。
    我们的客户读取了您指定的寄存器、但结果是相同的值。
    我在客户读取寄存器时附加一个波形。

    [地址]
    00h:DEVICEID1
    01h:DEVICEID2
    9Ch:BUCK123CTRL

    有两个图像的正常图像和缩放图像约为一个地址。
    第1个adrxx.png
    第2次:adrxx_returnyy.png

    e2e.ti.com/.../TPS65086401_5F00_Register_5F00_Read.zip

    此致、
    PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pan-M、

    下载 zip 文件时、该文件为空。

    您能否帮助提供 PMIC 顶部的图像以及受影响的器件数量?

    我至少可以让测试团队确认原始值是正确的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我包含了器件的顶部图像并再次压缩。

    e2e.ti.com/.../TPS65086401.zip

    此致、
    PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pan-M、

    显示此行为的器件数量和速率是多少(例如、从构建的电路板中取出 x 个器件)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pan-M、

    感谢您发布图片。

    查看后、我发现 TPS65086401的 OTP_VERSION 位未在最新数据表中得到正确更新。 TPS65086401的当前 OTP_VERSION 为"B"、因此 DEVICEID2寄存器使用0x14正确读取。  

    我对这种混乱表示歉意、我已经提交了更改请求以解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kevin、

    当我向客户确认此答案时、 如果客户没有任何问题、我假设此问题即将结束。

    谢谢、此致、
    PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我是否可以认为这种方法的含义会根据文档更改器件?
    (更改->设备或文档?)

    此致、
    PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pan-M、

    这是将要更改的文档。  

    谢谢、

    Kevin LaRosa