请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z80 BQ40Z80 BMS 问题
1.产品使用环境
该芯片用于4S/8Ah、5S/10Ah 锂离子电池组。
电池组为有源扬声器供电。
2.使用中的电池问题
电池组 BMS 配置根据官方信息配置、批量电池学习采用黄金电池组模式。
电池组保护功能和指示灯的独立测试正常。
然而、当与设备一起使用时、电池放电 MOS 管将随着关断而断开、并且在关断大约20ms 后会自动恢复。
频率:10个器件、每2-3个周期完成一次充电和放电(大约20小时)
发生概率为1-2倍。故障设备是随机的、时间是随机的。
目前、很难找到故障。 使用 EV2300跟踪设备时、通常需要2-3天的时间来跟踪跟踪跟踪设备、而不会出现任何问题。
其他设备可能会出现随机问题。