This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] I2C 芯片、可通过 PWM 在12V 时控制加热元件。

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8847, DRV8847SEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007975/i2c-chip-that-could-control-through-pwm-a-heating-element-at-12v

主题中讨论的其他器件:DRV8847DRV8847SEVM

大家好、

我可以寻求帮助吗? 我的客户正在寻找 I2C 芯片。

他说:
"我正在设计医疗设备、我们需要一个 I2C 芯片、该芯片可以通过 PWM 在12V 时控制加热元件。 我们看到了 DRV 目录、但我们想知道您是否可以帮助我们选择其中之一

我们正在使用一个鲜明的传感器、该传感器需要将样本加热到65摄氏度。 我们使用的 Kapton 加热元件大约消耗1安培电流

这是旧原型的原理图
gitlab.com/.../heater_led_tempSensor_board.pdf

它由 MOSFET 控制、但现在我们希望将所有内容移动到 i2c"

希望您能帮助我们。

非常感谢。

Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    感谢您发帖到 E2E 论坛。

    这是一个非常有趣的项目! 我们唯一一款满足您应用电流和电压要求的 I2C 驱动器是集成双路 H 桥驱动器 DRV8847。 此驱动器的最大工作电压为18V、并且可在输出并联时提供高达2A 的 RMS 电流。

    如果您对此器件有任何疑问、请告诉我。 如果您有兴趣评估此器件、可以获取 DRV8847SEVM。