This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:Fusion Digital Power Studio 中的存储器调试器

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007812/ucd3138-memory-debugger-in-fusion-digital-power-studio

器件型号:UCD3138

尊敬的 Amiel:

希望一切顺利。

目前、我只是尝试将内存调试器中的观察列表导出为 csv、但会弹出一条错误消息。 请参阅下图中的错误消息、首先单击"Refresh filtered"、然后单击"Export watchlists"、选择"Save as csv type"、将弹出该错误。

保存时出错:
未将对象引用设置到对象的实例。英文意思是"对象引用未设置为对象的实例。"。

我已将 x0文件、所有 pp 和映射文件附加如下、我认为您可以重现此问题。  

e2e.ti.com/.../UCD3138.zip

此致、

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jack、今天是我观看 E2E 的日子、但我同意 Amiel 是我的一天。  我要把它分配给他。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jack、您好、好久了!

    Jack 我下载了固件、打开了内存调试器并指定了您所连接的内存映射。  我能够重现此问题。 我目前正在调试。 我明天将向您提供更新或新版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:  

    请尝试以下构建、并告知我情况是否已解决:

    http://software-dl.ti.com/digital_power/fusion/TI-Fusion-Digital-Power-Studio-3.0.60.exe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amiel 和 Ian、您好!

    感谢您的支持。 错误在新的构建 GUI 中消失。

    此致、

    插孔