This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A49:使能引脚阈值容差

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A49

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008037/tps7a49-enable-pin-threshold-tolerances

器件型号:TPS7A49

我是否可以使用任何数据来确定 TPS7A49上的使能引脚阈值可能对应的阈值?  从我在数据表中看到的情况来看、似乎表明一个大于2.1V 的使能电压肯定会启用此器件、而一个低于0.4V 的使能电压肯定会禁用此器件。  是否有任何数据可以指示、例如、器件可导通的最低使能引脚电压是多少、或者相反、器件可禁用的最高使能引脚电压是多少?  此外、如果有关于此引脚上任何类型的迟滞的信息、这也是很好的了解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    数据表中的下图提供了有关使能电压阈值的附加数据。

    我测量了一个使能电压斜坡非常慢的 EVM、以找到迟滞。  VIN = 5V。  绿色斜坡表示使能电压、蓝色波形表示 Vout、设置为3.3V。  

    我必须放大波形。  LDO 在 Ven = 1.6954V 时开始导通、并在 Ven = 1.686V 时开始关断。  因此、迟滞看起来是1.6954 - 1.686 = 9.4mV 或大约10mV。  

    谢谢、

    斯蒂芬